This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:开环增益和闭环增益的测量

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565579/atl431-the-measurement-of-open-loop-gain-and-closed-loop-gain

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好

如果我们问 ATL431、您会介意吗?


在数据表 P9中、"图25。 相位和增益测量测试电路"、该电路用于测量 闭环增益。
我们的认可是否正确?


P6"图10。 小信号电压放大与频率间的关系"、 该测试结果是 开环增益测量吗?
如果这是 开环增益测量的测试结果、您能告诉我们测量电路的电路


相关的 ,您能否告诉我们  您 是如何测量 开环增益还是测量电路的?


我们认识到、 您使用该器件测量开环增益时的特征是由您的设计团队确定的
因此、无法使用 TINA-TI 进行仿真、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    1.是的、这个测试电路是一个闭环增益测量。
    图10是使用图25中的原理图进行的闭环测量的结果。
    我们没有显示该器件的任何开环测量结果、图10是图25中的测量结果。
    我们没有适用于 ATL431的交流模型、只有瞬态模型。 但是、瞬态模型应显示器件的不稳定位置。

    如果您担心器件在不同负载电容下的稳定性、请参阅与器件的增益和阴极电流设置相对应的图14至21。

    最棒的
    Michael