This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3606-33:TPS3606:数据表中提到的 VSW 是什么

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565540/tps3606-33-tps3606-what-is-vsw-mentioned-in-the-datasheet

器件型号:TPS3606-33
主题中讨论的其他器件:TPS3600

TPS3606:数据表中提到的 VSW 是什么

您好!


TPS3606数据表中未定义 VSW 参数(TPS3600中也未定义); VSW 的值是多少?

谢谢、

斯特法内


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    这是指电池开关阈值电压负向。 此参数在电气特性表中标记为 Vswn。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复;

    是的、我昨天晚上发现了这个...

    我在 pdf 中执行了许多 ctrl-find 操作、但在第2页中使用了"函数表 TPS3606"的拼写。    :-/

    TPS3600的结果相同... :所以没有名字中的“()”来找到它。。。

    我想编辑我的帖子,但我在我的个人资料中找不到它(说我有0个帖子:??)  (P.S. 我不熟悉 E2E);为什么?

    这是因为它是一个经主持人批准的帖子(尚未批准),所以即使我已经发送了它,它也不能"访问"吗?

    谢谢、

    (虽然下一个问题更多是一个"用户论坛"问题...)

    斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    我很高兴你能找到答案。

    我不知道系统中要识别的帖子的任何主持人批准流程。  我不知道是什么会导致您的帖子数更新滞后、但我经常看到 E2E 的一些奇怪之处。  这些通常会像您看来的那样快速矫直。

    非常尊重、

    Ryan