请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3606-33 主题中讨论的其他器件:TPS3600
TPS3606:数据表中提到的 VSW 是什么
您好!
TPS3606数据表中未定义 VSW 参数(TPS3600中也未定义); VSW 的值是多少?
谢谢、
斯特法内
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS3606:数据表中提到的 VSW 是什么
您好!
TPS3606数据表中未定义 VSW 参数(TPS3600中也未定义); VSW 的值是多少?
谢谢、
斯特法内
您好、Ryan、
感谢您的回复;
是的、我昨天晚上发现了这个...
我在 pdf 中执行了许多 ctrl-find 操作、但在第2页中使用了"函数表 TPS3606"的拼写。 :-/
TPS3600的结果相同... :所以没有名字中的“()”来找到它。。。
我想编辑我的帖子,但我在我的个人资料中找不到它(说我有0个帖子:??) (P.S. 我不熟悉 E2E);为什么?
这是因为它是一个经主持人批准的帖子(尚未批准),所以即使我已经发送了它,它也不能"访问"吗?
谢谢、
(虽然下一个问题更多是一个"用户论坛"问题...)
斯特法内