This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732:TPS732和 TPS736数据表波形问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS732, TPS736, TPS73201DRBEVM-518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564740/tps732-tps732-and-tps736-datasheet-waveform-questions

器件型号:TPS732
主题中讨论的其他器件: TPS736

你(们)好

 我的客户 Zhuzhou 对 TPS732和 TPS736数据表有一些疑问:

 SBVS037P-“TPS732xx 具有反向电流保护的无电容器 NMOS 250mA 低压降稳压器”

 SBVS038U-“具有反向电流保护的 TPS736xx 无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器”

  1. 在 SBVS037P 和 SBVS038U 中、图20和28完全相同、尽管这两个器件属于同一系列、但 Iout 不同、因此波形应稍有不同;
  2. 在 SBVS037P 和 SBVS038U 中、图28 具有 Cout=10uF 的曲线、在图20中具有 Cout=100uF 的曲线、实际上整个数据表中 Cout=100uF 的数据不多、该曲线是否也是 Cout=10uF?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    这两幅图都是线路瞬态曲线。 只要负载是恒定的并且负载不会强制 LDO 压降、负载就不会对输入暂态产生明显的影响。

    2.在100uF 时正确标记曲线。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

     我想知道我们是否可以支持 Iout=160mA、Cout=10uF 线路瞬态曲线? 谢谢。  

    此致、

    王兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    两个数据表的图28显示了输出电容为10uF 时的线路瞬态。 虽然该曲线不是在160mA 下获得的、但负载对线路瞬态的影响可以忽略不计。 请参阅图28的10uF 曲线。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

     图28实际上让我有点困惑、Cout=100uF 的过冲似乎大于 Cout=10uF 的过冲。 我的客户正在使用固定输出版本、因此我不知道如何对此进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    示波器截图是使用不同的时间刻度和电压刻度以及不同的线路瞬态压摆率拍摄的。 图28中添加的 CFB 确实改善了可调器件的瞬态响应;但是、提供的曲线仍然能够为这些 LDO 的瞬态性能提供参考。

    为了确定瞬态性能是否满足您的特定应用、我们建议您对应用进行原型设计。 为方便起见、可使用 TPS73201DRBEVM-518评估模块。 如果没有 CFB、可调节版本将具有与固定版本相同的瞬态性能。 我们建议您使用输入和输出电容器将 EVM 配置为靠近您的预期应用、然后执行最坏情况下的瞬态。

    非常尊重、
    Ryan