Other Parts Discussed in Thread: TPS732, TPS736, TPS73201DRBEVM-518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS732 主题中讨论的其他器件: TPS736、
你(们)好
我的客户 Zhuzhou 对 TPS732和 TPS736数据表有一些疑问:
SBVS037P-“TPS732xx 具有反向电流保护的无电容器 NMOS 250mA 低压降稳压器”
SBVS038U-“具有反向电流保护的 TPS736xx 无电容 NMOS 400mA 低压降稳压器”
- 在 SBVS037P 和 SBVS038U 中、图20和28完全相同、尽管这两个器件属于同一系列、但 Iout 不同、因此波形应稍有不同;
- 在 SBVS037P 和 SBVS038U 中、图28 具有 Cout=10uF 的曲线、在图20中具有 Cout=100uF 的曲线、实际上整个数据表中 Cout=100uF 的数据不多、该曲线是否也是 Cout=10uF?
谢谢。