This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51216:纹波问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565271/tps51216-ripple-issue

器件型号:TPS51216

您好!

       下面是客户原理图。 TPS51216为 DDR3供电、但输出纹波在100mV 以上、如下波形所示。 对于这种紧急情况、我们是否有任何建议可解决此纹波问题? 谢谢你。

原理图

https://drive.google.com/file/d/0B4htKR16pRs8SURNM2c5Y0p2eFE/view?usp=sharing

BR

Patrick

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上是另一个问题、我们将 Rmode 电阻器设置为400kHz 开关频率。 BUR SW 引脚仅测量30kHz。 对此现象有任何评论?谢谢。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是负载电流? 轻负载时、您可能处于脉冲跳跃 Eco-mode 并观察低频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    谢谢。 我们已经让客户检查其负载电流。 我知道吗?有什么解决方案可以改善瞬态纹波问题? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能否看到也随 SW 节点波形放大的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

             请参阅以下内容。  谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

       我们无法在 google 驱动器中打开文件、因为 TI 禁止任何外部共享文件夹。

    您能否将原理图发送到以下地址?

    您在哪里测量电压? 最好使用 PCB 布局文件进行快速 调查。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子邮件:Q-CHEN@TI.COM