This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:输出电压随负载变化。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565054/tps61222-output-voltage-changes-with-the-load

器件型号:TPS61222

您好!  

我将使用 TPS61222设计我的电源、为我的系统提供5V 电源。  

VIN 始终使用两节串联的碱性电池为输入提供3V 电压。  

步骤1)开始时、我使用重新要求的 L 4.7uH。  

无法将电压升压至5V。 它仅升压至2.4V。 负载为1k 欧姆。

步骤2)尝试后、我将 L 更改为200 μ H。 然后升压至5V。  

步骤3) 我将负载更改为200欧姆。 电压降为3.7V。 我再次将 L 更改为470uH。  

然后它切换到5.3V。  

这是否正常? 我需要不断调整 L 以适应我的负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我电路的原理图和布局。 升压转换器的布局可能会影响输出电流能力。
    还应共享4.7uH 电感器和输出电容器的器件型号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我了解接地位置和布局的重要性。  

    我之前使用 TPS 63031来提供3.3V 电压。

    因此、输入引脚和输出引脚接地是按顺序连接的。

    输出电容器为电解电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器为 CDHR104R-4.7uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该执行真实的 PCB 或应用 EVM 进行评估。 转换器对寄生电感很敏感。 共享的电路具有较大的寄生电感、这会导致许多意外问题