This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:TPS563201上电问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565088/tps563201-tps563201-power-on-issue

器件型号:TPS563201

尊敬的先生:

我正在验证 TPS563201的加电功能。

对于上电条件1:VIN 先开启12V 、然后启用12v。 如图1所示。 没关系

对于条件2:VIN 和使能12v 同时导通、它显示输出电压波形的峰值峰值为9V。

我是否可以知道这种情况会发生什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是输出电容器和反馈网络(未显示在原理图中)? 数据表中的图32具有在不存在过冲的情况下同步 VIN 和 EN 启动。 它不应该这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电容22uF*2件
    即使我使输出负载浮动,它仍然有电压尖峰。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否放大加电期间的上升区域(图片中的红色部分)以查看发生了什么情况? 检查输入电压或 EN 是否有任何下降? 如果是、请更改具有更强能力的输入功率或在 VIN 引脚中添加更多电容以重试。

    BR、

    元昌