请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563201 尊敬的先生:
我正在验证 TPS563201的加电功能。
对于上电条件1:VIN 先开启12V 、然后启用12v。 如图1所示。 没关系
对于条件2:VIN 和使能12v 同时导通、它显示输出电压波形的峰值峰值为9V。
我是否可以知道这种情况会发生什么? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.