This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ76920 REGOUT 电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564991/bq76920-bq76920-regout-current

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1

如果我使用 BQ76920及其 REGOUT 为 BQ78350-R1和其他电路供电、最高可达20mA REGOUT 电流限值、那么充电状态是否会考虑这一点? 我想不是这样、20mA 会产生误差、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计电流通常返回到感测电阻内部的低电流接地端、并且不包含在库仑计数中。 bq78350-R1具有一个用于补偿未检测到的自放电的参数、该参数应设置为补偿电子电流(IDD、REGOUT 和任何其他电源)、电池自放电以及 LED 等动态使用模型。 在为 REGOUT 电流设置预算时、请记住从其数据表中包含监测计不频繁的闪存更新电流。 在对 LED 电流进行建模时、预计的使用率会有所不同、实际使用率可能会因从未激活 LED 的用户和不断按下显示按钮的用户而异。 请参阅《bq78350-R1技术参考手册》第66页的"自放电率"参数。 如果您将参数设置得太高、则电池报告会提前清空、如果您将其设置得太低、则电池将在仍显示容量的情况下终止。
    如果您有监测计问题、监测计论坛的专家将更好地提供帮助。