请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1
如果我使用 BQ76920及其 REGOUT 为 BQ78350-R1和其他电路供电、最高可达20mA REGOUT 电流限值、那么充电状态是否会考虑这一点? 我想不是这样、20mA 会产生误差、不是吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我使用 BQ76920及其 REGOUT 为 BQ78350-R1和其他电路供电、最高可达20mA REGOUT 电流限值、那么充电状态是否会考虑这一点? 我想不是这样、20mA 会产生误差、不是吗?