This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:编程器件设置(读取和写入)

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564900/bq27441-g1-program-device-settings-read-and-write

器件型号:BQ27441-G1

你(们)好

我在 Freescale K53塔和 bq27441-G1工作、我是这款芯片的新产品 、所以我开始根据  SparkFun 的 Arduino 示例对 bq27441-G1进行编程、但这款芯片对我来说是行不通的。

现在 、我只能 读取 ID 寄存器(0x0001)和化学 ID 寄存器(0x0008)、但无法修改设计容量寄存器(0x3C 和0x3D)。 当我尝试读取默认设计容量时、芯片返回一个无意义的值。

1) 1)对此有何解释?  

2)是否有任何 C 语言延长示例可用于与我的代码进行比较?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查您的仪表是否处于密封模式。
    您只能在取消密封或完全访问模式下进行修改。


    我的手中没有 c 代码。 请查看以下链接、希望它能为您提供帮助。 我还会询问其他一些机构、看看他们是否有 C 代码。
    e2e.ti.com/.../1450835

    此致、
    Sammi