This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:将亮度寄存器从0x00更改为0xFF 时、OUT 引脚上有脉冲

Guru**** 2304780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564647/tlc59108-got-a-pulse-on-out-pin-when-change-the-brightness-register-from-0x00-to-0xff

器件型号:TLC59108

大家好、

我们在 LED 和 OUT 引脚之间串联一个10欧姆电阻器、并测量两侧波形。

我们在将亮度寄存器从0x00更改为0xFF 时发现了一个脉冲。

波形、如下所示。 这是正常的吗? 该脉冲是否会损坏 LED?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您提出问题。   这是在调整寄存器设置时可能的、并且是正常行为。 该脉冲不会损坏 LED、因为在该脉冲期间没有电流流经 LED。