This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:关于 TPS23861 I2C 隔离式问题

Guru**** 2815115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, ISO1540, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564866/tps23861-about-tps23861-i2c-isolated-question

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: ISO1540ISO1541

您好、先生、

我们的系统只有一条 I2C 数据线、如何使用隔离器连接到 TPS23861?
我可以使用 ISO1540来实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wenyung、


    只要隔离器是双向的、就可以将 SDAI 和 SDAO 连接在一起。 请参阅我发送给您的6kv 雷击浪涌电路板的原理图。 该板中使用了 ISO1541 (ISO 1541与 ISO1540非常相似)。

    此致、

    一分钱