请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 主题中讨论的其他器件: ISO1540、 ISO1541
您好、先生、
我们的系统只有一条 I2C 数据线、如何使用隔离器连接到 TPS23861?
我可以使用 ISO1540来实现吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.