This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM:中断 VBUS 时 PMID 上的压降为40ms

Guru**** 2309050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25896, BQ24170, BQ24600, TPS61088, TPS61230A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564686/bq25895evm-40ms-voltage-drop-on-pmid-when-interrupting-vbus

器件型号:BQ25895EVM

您好!

用例:

- 存在 VBUS 时:为1节锂离子电池充电,并为 连接到 PMID 引脚的5V 子系统供电(我假设处于此状态的内部升压转换器已关闭)

-当 VBUS 不存在时:继续通过锂离子电池为连接到 PMID 引脚的5V 子系统供电 (在这种情况下,嵌入式升压转换器将锂离子电池电压提升至5V)

基本上、这就是 由单节锂离子电池供电的每款消费类平板电脑或手机所实现的功能。  

问题:

激活 VBUS 时:没有问题,PMID 引脚电压保持稳定

当取消激活 VBUS 时:PMID 上的电压在大约40ms 内降至~3.8V (电池充满电),导致5V 子系统重新启动

问题:

-是否有办法抑制 PMID 上的这种电压降或对其进行降级?

-我是否应使用另一个部件号? (要求使用1节单节锂离子电池并 为子系统提供高达~2.5A 的5V 电压)

-我是否应恢复使用更简单的电池充电器(没有升压转换器)并 在 SYS 引脚上使用外部升压转换器?

感谢任何人的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、

    当 VBUS 连接了电源时、该电源只需通过 FET 连接到 PMID。 当未连接 VBUS 时、您可以看到、降压转换器开始作为升压转换器反向工作之前会有固定的延迟。 我们没有其他充电器 IC 比 bq25895更快地从降压转换为升压。 您在 PMID 上看到的3.8V 只是通过 Q2体二极管或外部肖特基二极管(如果已安装)施加到 PMID 的电池电压。 在 dt = 40ms 期间、您可以承受5V 电压轨中的压降(dV)多少? 40ms 内有多少负载(I)? 是否可以增加 PMID 电容器 C = I*dt*dV? 如果不是、则需要使用外部升压转换器。

    如果您有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 这非常清楚、并证实了我所猜测的内容。 至于您的问题、从 PMID 汲取的电流将在很大程度上取决于下游 CPU 的负载、我希望它偶尔足够高、从而需要一个巨大的电容器。 我将更深入地探究 CPU 板功耗和电压容差的特性、然后尝试使用电容器、但我并不是很有信心。 外部升压转换器解决方案虽然我喜欢单个 IC 解决方案的想法、但却"干净得多"。

    再次感谢、顺便说一下、新年快乐!

    此致

    西里尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否在895上监控 VBUS 或 REGN 并将 CPU 置于低功耗模式40ms?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff。 我也会对此进行研究。

    如果我决定使用双芯片解决方案,您是否知道部件号;

    -单节开关充电器。 无需 OTG 升压。 仅充电功能、大约~1A 的充电电流(可配置)、SYS (OUT)和 VBUS (IN)引脚上高达~4A (我可以处理3A)。 I2C 是一个选项。 理想情况下、高达12V、24V 的输入电压很高、最小值为5V (全部为+/-10%)。

    - STepup (无需降压/升压):输入电压最小为2.9V。 输出电压5V。 输出电流高达3A。 非常高的开关频率、以减小电感尺寸。

    在这两种情况下、集成的组件(MOSFET、二极管...)数量相同 当然、成本最低且不违反规格。 我还希望 EVM 能够提供用于原型设计和早期测试的建议器件。

    我知道、此请求可能是支持论坛中的一个小话题、因此如果您对此无法提供帮助、则没有问题。 我问过、因为这会帮助我、也许还有其他具有类似"电池备份 PSU"需求的用户。

    顺便说一句、TI 不提供这种解决方案非常奇怪、因为这种用例或多或少是典型的 USB 移动电源、而在拔下充电电缆时、我没有注意到我拥有的电源上的5V 电压下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cyril、

    对于充电器、bq25895或 bq25896是集成式 FET 的最佳选择、适用于高达4A 的系统电流和高达12V 的输入电压。  对于高达24V 的输入电压、您必须移至 bq24170或  bq24600等外部 FET 充电控制器之一、这两个控制器都没有 PowerPath。  

    关于升压转换   器、我建议使用 www.ti.com/.../boost-converter-integrated-switch-products.page TI 产品搜索、其中我找到了 TPS61230A 或 TPS61088。  

    bq25895是我们的移动电源解决方案、我们销售了许多产品。