器件型号:BQ25895EVM
您好!
用例:
- 存在 VBUS 时:为1节锂离子电池充电,并为 连接到 PMID 引脚的5V 子系统供电(我假设处于此状态的内部升压转换器已关闭)
-当 VBUS 不存在时:继续通过锂离子电池为连接到 PMID 引脚的5V 子系统供电 (在这种情况下,嵌入式升压转换器将锂离子电池电压提升至5V)
基本上、这就是 由单节锂离子电池供电的每款消费类平板电脑或手机所实现的功能。
问题:
激活 VBUS 时:没有问题,PMID 引脚电压保持稳定
当取消激活 VBUS 时:PMID 上的电压在大约40ms 内降至~3.8V (电池充满电),导致5V 子系统重新启动
问题:
-是否有办法抑制 PMID 上的这种电压降或对其进行降级?
-我是否应使用另一个部件号? (要求使用1节单节锂离子电池并 为子系统提供高达~2.5A 的5V 电压)
-我是否应恢复使用更简单的电池充电器(没有升压转换器)并 在 SYS 引脚上使用外部升压转换器?
感谢任何人的帮助