This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427:在错误的端过冲

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620561/tps54427-overshoot-in-the-wrong-end

器件型号:TPS54427

大家好

我在此设计中有一些噪声:

Vin=12V Iout=2A

我在电感器(L1)的输出侧测量该信号:

是否有什么想法导致电平变化之前的尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "电感器的输出侧(L1)"的含义是什么? 这是否意味着输出纹波?
    对于输出纹波、您需要使用探针的最小环路来测量纹波、例如尖端。
    如果您仍然使用最小的回路探头看到尖峰、则可以添加一个与 C6串联的1欧姆电阻器、这将降低尖峰和效率。因此您需要对此进行折衷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你们-你们是有原因的-我必须做正确的衡量-必须接近周末。
    我将看一下 C6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    从 SW 到 GND 的 RC 也可能有助于实现输出高频纹波和噪声尖峰。 谢谢!

    最棒的
    Anthony