This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:输出短接

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619639/tps54335a-output-shorted

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54202

你(们)好

数据表中提到了高侧过流保护和低侧过流保护。

当输出对地短路时、这些保护如何工作?

此外、您是否有 TPS54335的引脚对引脚短路和开路测试数据?

我找到了以下帖子。

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/t/589325?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS54335%20short

如果您有数据、您能向我们提供吗?  (我们的客户希望获取这些数据。)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否关注此帖子?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想知道当 VIN 和 PH 短路时、该器件是如何工作的。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、
    是的、我可以通过邮件向您提供、请联系 ryan-hu@ti.com、谢谢。
    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    第一个问题。

    当输出对地短路时、高侧拉电流限值将被触发、在断续等待时间(512周期时间)之后、器件停止开关。 等待16384周期时间、重新启动前的断续时间、器件重新开始工作。 重复上述操作。

    下面是在 TPS54202上测试的类似波形、  该波形在电流限制 值和频率方面与 TPS54335A 有所不同。  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    非常感谢您的支持。

    我明白了。 我向我们的客户推荐了数据。

    此致、
    本志本