This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:使用外部偏置将2V 转换为7V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621248/tps40210-q1-convert-2v-to-7v-with-using-external-bias

器件型号:TPS40210-Q1

是否可以为 TPS40210-Q1配置以下原理图?  

- VIN_SUPPLY:2V
-输出电压:7V
-外部偏置:5V (低功耗)


 TPS40210-Q1的建议工作条件 显示 VIN=4.5V~但我的客户希望使用外部偏置(5V)将2V 转换为7V。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    感谢您与我们联系。 可以使用外部偏置为 TPS40210-Q1供电。 请注意、这将影响输入电压范围内的电流限制和斜率补偿量。 请参阅数据表的第7.3.3节"电流感应和分谐波不稳定性"部分、以帮助选择组件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett