This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:隔离一个月后无法放电

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621154/bq40z60evm-578-unable-to-discharge-after-one-month-isolation

器件型号:BQ40Z60EVM-578

我使用 BQ40Z60EVM-578 评估我们的 Panasonic NCR 18650B 3400mAh 4系列锂离子电池、因此最终输出为3.7V*4。

电源:BK 精密1762直流电源。 将输出设置为20V、将电流输出设置为最大值

负载:40 Ω 电阻器。

我发现了一个有关充电器放电器的问题。

以下是我的故事:

在过去一个月中,再次进行了放电和充电,没有任何问题。 但是、我断开了评估板上的所有器件(电池、直流电源)一个月、以造成长时间睡眠等情况。

今天、我连接了电池(4节电池)、电阻负载和直流电源。 可以成功读取寄存器状态、但无法放电、有什么想法吗? 我测量了 VSYS 的电压、它是0V。

我已连接我的寄存器快照和数据存储器/FW 导出。

e2e.ti.com/.../unable-to-discharge.zip

感谢您的评论。

Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的屏幕截图不显示充电和放电 FET 是否已开启。 您能否检查 FET 的栅极驱动器以确保它们已导通?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这是您需要的。

    谢谢。

    Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的充电和充电 FET 未导通。 运行状态的位1和位2 (CHG、DSG)未被置位。 您能否点击 FET_EN 命令上的 k 来查看是否设置了这些标志?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我尝试禁用 FET_EN、它看起来不起作用。 禁用 FET_EN 后、我还尝试单击 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE、sitll 不起作用。

    Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您的 chg_test 标志已设置、这意味着固件似乎无法控制 FET。 发送命令0x001F、查看是否打开充电 FET。 如果这不起作用、

    请重新编程 IC 上的默认固件并查看问题是否消失。

    www.ti.com/.../sluc598

    谢谢
    Onyx