This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65233:禁用输出

Guru**** 2636105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619468/tps65233-disabling-outputs

器件型号:TPS65233

您好;

我们使用 I2C 来控制 TPS65233。 EN/ADDR 线路上的低电平信号是否会将输出拉至 GND 或仅用于寻址?

控制寄存器的位3值"0"如何禁用输出、这是否意味着它将输出连接到 GND?

Regagrds;

Karo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、第二个问题:我们希望为客户提供选项:无论是否配备 LNB 和 LNB 产品、我们都需要提供额外的电源组件、因此、如果客户不需要 LNB、我们自然不会提供此电源。
    如果 VIN 悬空、我们是否可以使 LNB 电路保持不变? 这是否会用作射频路径上的螺柱?

    此致;
    Karo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karo

    如果要使用 I2C 控制 TPS65233、应在控制1寄存器中设置 bit7=1、则只需使用 EN/ADDR 引脚进行寻址。

    2.是的、如果设置 bit3=0、VLNB 将被拉至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karo

    1.额外的电源组件是什么? 它包括哪些内容?
    2.射频路径上的螺柱是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好;

    感谢您的回答。 正如我提到过的、VLNB 功能是可选的、我们的产品可以有多达32个输入、每个输入为 VLNB 接收器提供高达500mA 的电流、这将使其16x5 = 80W

    因此、我们需要大于100W 的电源+支持电路(电压/温度监控等)、因此该电源组件非常昂贵。 电源是插入式独立组件、在中有一个专用托架

    机箱、因此根据客户要求、可以安装或不安装此电源。

    关于双头螺栓、我附加了原理图、不确定浮动 VIN 如何影响射频路径。

    VCC 引脚是否可以连接到另一个5V 电源、因此当缺少 VIN 时、VCC 可以为芯片的逻辑部分供电、我们可以禁用输出?

    此致;

    Karo

    e2e.ti.com/.../LNB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karo

    从原理图中可以看到、LNB_OUT 上有大电感器 L1=3.3uH、   射频信号具有大阻抗、因此我认为射频信号不会传递到 TPS65233。

    2. 是的,你是对的。

    当 VCC 引脚连接到外部 5V 电源且缺少 VIN 时 、LNB_OUT  将被内部 MOSFET 拉低。  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵;

    非常感谢。

    此致;

    Karo