Other Parts Discussed in Thread: TPS65233
您好;
我们使用 I2C 来控制 TPS65233。 EN/ADDR 线路上的低电平信号是否会将输出拉至 GND 或仅用于寻址?
控制寄存器的位3值"0"如何禁用输出、这是否意味着它将输出连接到 GND?
Regagrds;
Karo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
赵好;
感谢您的回答。 正如我提到过的、VLNB 功能是可选的、我们的产品可以有多达32个输入、每个输入为 VLNB 接收器提供高达500mA 的电流、这将使其16x5 = 80W
因此、我们需要大于100W 的电源+支持电路(电压/温度监控等)、因此该电源组件非常昂贵。 电源是插入式独立组件、在中有一个专用托架
机箱、因此根据客户要求、可以安装或不安装此电源。
关于双头螺栓、我附加了原理图、不确定浮动 VIN 如何影响射频路径。
VCC 引脚是否可以连接到另一个5V 电源、因此当缺少 VIN 时、VCC 可以为芯片的逻辑部分供电、我们可以禁用输出?
此致;
Karo