This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:空闲时输出电压从3.9V 开始、低于3.0V、输出电流为250mA

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621079/tps63001-output-voltage-starts-at-3-9v-on-idle-and-falls-below-3-0v-drawing-250ma-on-the-output

器件型号:TPS63001

尊敬的 TI 团队或其他专家:

我观察到 PCB 上的电压调节电路有问题。 当未施加负载时、输出电压为3.9V、使用示波器进行测量。 示波器还显示,电压具有极低的噪声:-)

每当我在输出端连接任何负载时、电压都会以极低的噪声下降。 例如、通过绘制40mA 的电流、电压稳定在3.5V、对于140mA、我看到3.0V、当电流上升到250mA 时仅为2.9V。

输入为标准3.7锂聚合物电池。

在下面、您可以看到 PCB 布局的正面、它基于 DS 中的布局示例。 电阻器为100欧姆、EN 引脚的10k 下拉电阻器尚未组装。

根据数据表中的建议、电感器为 Taiyo Yuden NR3015。

当然还有背板:

我已经组装了其中的两个 PCB、它们显示的行为完全相同、这就是我认为某种 PCB 是系统的原因。

我很高兴看到任何暗示、我的设计可能会出什么问题。

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中还有其他一些建议、例如第10节中的 PCB 布局。 它显示了如何将电容器放置在输入和输出端。 这对于可靠运行至关重要。
    您还可以选择在 VINA 上使用 RC 滤波器或将 VINA 直接连接到 VIN。 我只能找到一个100欧姆的电阻器。 不建议使用100欧姆将 VINA 连接到 VIN。
    为了管理功率耗散、还建议在 IC 下使用散热过孔、如我们的布局示例中所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 R100更改为0欧姆、但仍然观察到相同的行为。

    我看到了推荐的设计、尤其是对于电容 、但我不知道需要严格遵循该设计。 我宁愿采用"将它们尽可能靠近 IC 放置"的方式。

    IC 在运行时不会感到过热、因此我假设下降电压不是热关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闭合意味着与 IC 具有低阻抗连接。 这些通常是短而宽的布线。 例如、在上面的布局图中、我找不到从输入电容器到 IC GND 的 GND 连接。
    使用此布局和您可能已经做的实验、您可能已损坏器件。 要了解电路中实际发生的情况、我认为您需要使用示波器进行测量。 从第13页开始、您可以在数据表中看到波形的外观。
    为了熟悉器件并支持初始测量、您还可以使用我们的 EVM。 这样、您就可以从功能电路开始。