This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:LM5141-Q1轻路运行

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619636/lm5141-q1-lm5141-q1-light-road-operation

器件型号:LM5141-Q1

尊敬的支持团队

我想知道 LM5141-Q1的轻路工作 模式是什么。

查看数据表、 可以看到二极管仿真和脉冲跳跃。 这些是 相同的吗?  

释放脉冲跳跃模式的条件是什么?

此致

永川纯弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    二极管仿真模式通过 DEMB 引脚选择。 如果选择了二极管仿真模式、并且输出端没有负载、则器件将跳周期。 但是、如果您要求定义、二极管仿真意味着二极管将导通、但开关频率可能是标称开关频率。 另一方面、脉冲跳跃频率低于标称开关频率。

    要释放脉冲跳跃模式、我认为基于输出电流或您使用 FPWM 模式、因此不会发生跳跃、并且无论输出电流如何、该器件都将以同步模式运行。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief-San

    感谢您的详细解释。

    我的客户制造 LM5141-Q1原型。

    尽管有 FPWM、但频率不稳定、从轻负载到重负载的开关频率低于标称值。

    我想、不稳定的运行是由于不良的图形布局导致的、但频率是否会 因不良的图形布局而变化?

    此致

    永川体野郎