This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:数据表电感器替代产品

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620956/tps65632-data-sheet-inductor-replacements

器件型号:TPS65632

您好!

我的应用具有需要使用 TPS65632的 AMOLED 面板。 数据表倾向于使用以下电感器、但它们并不容易找到。

XFL4020-4R7ML Coilcraft 4.7uH 电位(L1、L3)
MMP252012-100N 线圈大师 10uH 工业(L2)

我希望能在论坛上找到一些更换配件和好建议。

谢谢、

胡哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juha、您好!

    感谢您的查询。 一般而言、您需要考虑的最重要参数是电感、饱和电流以及为了实现最佳效率性能、ESR。 除此之外、客户通常还关心尺寸。
    查看您首选电感器供应商的产品系列并比较这些值、这样您就可以了。 如果您找到了合适的器件、您可以向我发送器件型号、我可以再次检查该器件型号。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ilona、

    感谢你的答复。

    问题是、除了电感之外、我没有合适的基准开始寻找什么。 似乎组件 XFL4020-4R7ML 与 MMPP252012-100N 不再存在。 因此、我认为 TI 是否有其他合适的替代产品、因为这些产品仅是您数据表中首选的产品。

    BR、
    胡哈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    请查看随附的文档。

    此致。

    Ilona

    e2e.ti.com/.../m_5F00_dfe252012c.ashx.pdfe2e.ti.com/.../xfl4020_2D00_270756.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ilona、

    这些将用作参考。 BTW、数据表显示100N、因此看起来是拼写错误、应为100m……

    BR、

    胡哈