请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65632 您好!
我的应用具有需要使用 TPS65632的 AMOLED 面板。 数据表倾向于使用以下电感器、但它们并不容易找到。
| XFL4020-4R7ML | Coilcraft | 4.7uH 电位(L1、L3) |
| MMP252012-100N | 线圈大师 | 10uH 工业(L2) |
我希望能在论坛上找到一些更换配件和好建议。
谢谢、
胡哈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Juha、您好!
请查看随附的文档。
此致。
Ilona
e2e.ti.com/.../m_5F00_dfe252012c.ashx.pdfe2e.ti.com/.../xfl4020_2D00_270756.pdf