This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:电感器高频噪声问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620928/tps51285b-inductor-high-frequency-noise-issue

器件型号:TPS51285B

您好!

         客户遇到电感器的高频噪声。 是否有任何意见可以解决此噪声问题? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、添加一个与引导电容器串联的电阻器(2~10欧姆)或在 SW 节点中添加一个缓冲电路(与一个电阻器(2欧姆)和电容器(2200pF)串联到 GND)。
    2、使用场功率电感器、如铁氧体磁芯电感器。
    3、绘制布局时、SW 节点铜需要远离 FB 线、以避免噪声耦合到 FB 引脚。 电源环路需要连接到散热焊盘(GND)、信号环路(FB、CS、VREG、PGOOD、 VCLK、EN)连接到 GND 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您还可以在 PQ3和 PQ4处添加一个0.1uF 的高频输入电容。

    您能否上传问题波形和布局以供审核?