This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:使用外部偏置将1.6V 转换为5V

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55332-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620979/tps55332-q1-convert-1-6v-to-5v-with-using-external-bias

器件型号:TPS55332-Q1

大家好、

是否可以为 TPS55332-Q1配置以下原理图?  

-电源电压:1.6V
-输出电压:5V
外部偏置:5V (低功耗)


TPS55332-Q1的 ~工作条件显示 VIN=3.6V μ A、但我的客户希望使用外部偏置(5V)将1.6V 转换为5V。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    这应该起作用。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI