This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74201:TPS74201RGWR 和 LP3878MR-ADJ/NOPB 的输入电源电流详细要求

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620747/tps74201-requirement-of-input-supply-current-details-of-tps74201rgwr-and-lp3878mr-adj-nopb

器件型号:TPS74201
主题中讨论的其他器件:LP3878

您好!

我需要知道  稳压 器 TPS74201RGWR 和 LP3878MR-ADJ/NOPB 和 LP3878MR-ADJ/NOPB 的输入电源电流。

在数据表中未指定该值。

为了进行电路板功率计算、我需要知道这些值。

对于 TPS74201RGWR,输入电源电压为1.8V,并通过3.3V 启用。

对于 LP3878MR-ADJ/NOPB、输入电源电压为3.3V

请告诉我两个器件的输入消耗电流。

此致、

镍氢电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibin、

    这是 LP3878在不同负载电流下的输入电流。  

     我将在 TPS742上查找数据、如果找不到任何数据、我将在工作台上提供典型值。

    此致、

    标记