This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:输出电压随着负载而降低:TPS43061

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, CSD17556Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616566/tps43061-output-voltage-decreases-with-load-tps43061

器件型号:TPS43061
主题中讨论的其他器件: CSD17556Q5B

您好!

我对 TPS43061升压转换器的输出电压调节有一些设计问题。 该设计是使用 Webench 工具完成的、如文件中所示、我更改的唯一内容是将感应电阻器更改为市场上最接近的值(原始设计提供的电阻器值约为4.2m Ω、我将其更改为5m Ω) 晶体管 M2用于 CSD17556Q5B。 我还向设计中添加了使能引脚的电阻器 Ruvlo_H = 13.3kOhm 和 Ruvlo_L = 1.96kOhm。 当我测试电路板时、我设计的电路板按预期提供12V 输出(我尝试从9.9v 升至12v 的3节 LiFePO4电池来驱动两个直流电机)、 但是、我在大约0.5A 的电流下添加了一些负载、输出电压降至11.51V。 这种压降的原因可能是什么? 为了获得固定的12v 电压、我应该对设计进行哪些更改、而不管负载电流如何?  

注意:我预期的最大负载峰值电流约为7.5安培。

这是我使用的 PCB 板。 提前感谢您的帮助!

此致、

Emmanuel Santiago Iglesias

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_Boost.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 TPS43061。 我们将对此进行审查、稍后再与您讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解释问题并不明显。 布局需要改进、因为电流感应应应应应应通过开尔文触点完成、两条布线应紧密并排布置。 此外、连接电感器、两个 MOSFET 和 SW 引脚(如果 IC)的开关节点似乎过大、并产生更多的 EMI 辐射、这可能会在电流感应信号线经过时影响电流感应信号线。

    您能否监控电感器电流并向我们显示波形? 它应该是斜坡波形。 此外、请仔细检查您的电流感应电阻器、因为这看起来像是一个电流限制问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    非常感谢您的快速回复。 我已经测试过电路、正如您所说、问题似乎与电流感应有关。 由于我手头没有用于示波器的电流探头、我测量了电流感应电阻器上的压降。 下面是我得到的波形:

    我使用~350mA 的负载进行了该测量、输出电压降至11.16V。 再次感谢您的帮助!

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否切断电感器和 RF2之间的布线、并将 RF2直接与电流感应电阻器之间的线缆连接? 请将 RF1迹线上的导线粘在下方、直至其到达感应电阻器、然后查看问题是否得到解决或解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做了、但仍然有相同的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪。  您能否用 部署的导线展示返工电路板的照片?  很抱歉要求提供此信息、但我想确保您的操作完全符合我的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然没问题。 这里是图片、RF2和电感器之间的覆铜线迹被切断、但在图片上看不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的介绍、导线部署得很好。 我是否可以建议您在 M2后面的铜间隙上安装几个10uF 陶瓷电容器(25V 或更高额定值)、P13和 DAC 标记(丝印标记)之间的位置? 您需要在间隙的两侧擦除阻焊层、然后在那里焊接陶瓷电容器。 让我们看看是否有任何改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当将其中一个直流电机作为负载直接连接时、如果没有陶瓷电容器、输出电压会降至10.38V、并且在安装10uF 电容器后、您建议输出电压进一步降至10.06V。 这是一张带电容器的电路图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输出电压似乎低于输入电压、这意味着升压未运行、但电路仅通过电感器和 M2的体二极管供电、M1未切换。 当输出电压仅为~10V 时、您是否会监测 COMP 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间! 我在没有任何负载的情况下测量 COMP 引脚上的电压为~0.7V、输出电压为~12V。 负载和~10V 输出电压时、COMP 电压上升至~2.1V。 我还检查了 M2和 M1栅极的波形、此时输出电压为~10V、实际上是在开关、但 M2的占空比为~96%(电路的输入电压为9.8V)。 以下是波形(它们上面有振荡):

    -这个是 M2在没有任何负载和12V 输出的情况下的栅极电压:

    -在增加负载和~10V 输出后、M2的栅极电压:

    和 M1带负载时的栅极电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ??