Other Parts Discussed in Thread: TPS43061, CSD17556Q5B
主题中讨论的其他器件: CSD17556Q5B
您好!
我对 TPS43061升压转换器的输出电压调节有一些设计问题。 该设计是使用 Webench 工具完成的、如文件中所示、我更改的唯一内容是将感应电阻器更改为市场上最接近的值(原始设计提供的电阻器值约为4.2m Ω、我将其更改为5m Ω) 晶体管 M2用于 CSD17556Q5B。 我还向设计中添加了使能引脚的电阻器 Ruvlo_H = 13.3kOhm 和 Ruvlo_L = 1.96kOhm。 当我测试电路板时、我设计的电路板按预期提供12V 输出(我尝试从9.9v 升至12v 的3节 LiFePO4电池来驱动两个直流电机)、 但是、我在大约0.5A 的电流下添加了一些负载、输出电压降至11.51V。 这种压降的原因可能是什么? 为了获得固定的12v 电压、我应该对设计进行哪些更改、而不管负载电流如何?
注意:我预期的最大负载峰值电流约为7.5安培。
这是我使用的 PCB 板。 提前感谢您的帮助!
此致、
Emmanuel Santiago Iglesias