This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:当 VBAT 高于再充电阈值时、BQ25606需要重新充电

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619894/bq25606-bq25606-re-charge-demand-when-vbat-is-above-recharge-threshold

器件型号:BQ25606

大家好、团队、

客户有一个应用条件:对于 e-cig 客户、当 VBAT 高于再充电阈值但低于调节电压时。 e-cig 消费者可以 使用 e-cig、而 e-cig 系统将停止充电过程(此时、适配器与电池保持连接)。  然后、当消费者不使用 e-cig 时、客户希望充电器 可以重新充电、但此时 VBAT 高于重新充电阈值。  

这种应用需求的简单解决方案是什么? 谢谢。

克里·宋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry、

    为了确保我正确理解您、您的客户希望:

    1) 1)当客户想要使用电流时、当 VBATREG - VRCHG <电池电压< VBATREG 时、禁用充电。 此时适配器仍处于连接状态。

    2) 2) 2) 当 VBATREG - VRCHG <电池电压< VBATREG 时、如果客户未使用电子电流、则重新启用充电。 在这种情况下、适配器仍处于连接状态。

    是这样吗?

    仅需阐明、为了在 bq25606上禁用/启用充电、您需要切换/CE 位。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    当 VBATREG - VRCHG <电池电压< VBATREG 时、如果 切换/CE 引脚、则不应启用 BQ25606。 对吧? 仅当<VBATREG - VRCHG, re- charge could start. 为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerry、

    如果您从低电平->高电平切换/CE、则在任何电池电压范围内、充电将被禁用。

    即使 VBAT < VBATREG - VRCHG、它也不会重新充电。 只有当/CE 为低电平(或从高电平->低电平切换)时才会发生这种情况。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    非常感谢您的支持。

    但重点是、当 VBATREG - VRCHG <电池电压< VBATREG 时、如果我们从高电平->低电平切换/CE、我们可以重新充电。 但我们的器件无法实现它。

    那么、您实现它的最简单方法是什么? 谢谢

    此致

    Kerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry、  

    充电器本身不能启用和禁用充电(除了故障条件)、除非由某些外部控制驱动它。  

    问题是、如果您想要在客户使用电子保险时禁用充电、而在客户不使用时重新启用充电、您仍需要一些外部控制。

    如果始终启用充电、则充电将在电压降至再充电阈值以下时立即重新开始。

    您的客户是否有一些外部控制器? 当电池电压为再充电阈值但低于调节点时、他们计划如何禁用充电?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    谢谢。
    当然、系统具有一个用于控制/CE 的 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry、

    这里的挑战是、当电池电压高于 VBAT - VRCHG 且客户正在使用 e-cig 时、能够禁用/CE。

    我唯一能想到的两种方法是:  

    根据电池电压、比较器电路将/CE 拉高或拉低。

    2.使用 MCU ADC 或外部 ADC 监测电池电压并使用 MCU GPIO 驱动/CE。

    此致、

    Joel H