大家好、团队、
客户有一个应用条件:对于 e-cig 客户、当 VBAT 高于再充电阈值但低于调节电压时。 e-cig 消费者可以 使用 e-cig、而 e-cig 系统将停止充电过程(此时、适配器与电池保持连接)。 然后、当消费者不使用 e-cig 时、客户希望充电器 可以重新充电、但此时 VBAT 高于重新充电阈值。
这种应用需求的简单解决方案是什么? 谢谢。
克里·宋
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
客户有一个应用条件:对于 e-cig 客户、当 VBAT 高于再充电阈值但低于调节电压时。 e-cig 消费者可以 使用 e-cig、而 e-cig 系统将停止充电过程(此时、适配器与电池保持连接)。 然后、当消费者不使用 e-cig 时、客户希望充电器 可以重新充电、但此时 VBAT 高于重新充电阈值。
这种应用需求的简单解决方案是什么? 谢谢。
克里·宋
您好 Kerry、
为了确保我正确理解您、您的客户希望:
1) 1)当客户想要使用电流时、当 VBATREG - VRCHG <电池电压< VBATREG 时、禁用充电。 此时适配器仍处于连接状态。
2) 2) 2) 当 VBATREG - VRCHG <电池电压< VBATREG 时、如果客户未使用电子电流、则重新启用充电。 在这种情况下、适配器仍处于连接状态。
是这样吗?
仅需阐明、为了在 bq25606上禁用/启用充电、您需要切换/CE 位。
此致、
Joel H
您好 Kerry、
充电器本身不能启用和禁用充电(除了故障条件)、除非由某些外部控制驱动它。
问题是、如果您想要在客户使用电子保险时禁用充电、而在客户不使用时重新启用充电、您仍需要一些外部控制。
如果始终启用充电、则充电将在电压降至再充电阈值以下时立即重新开始。
您的客户是否有一些外部控制器? 当电池电压为再充电阈值但低于调节点时、他们计划如何禁用充电?
此致、
Joel H