This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:了解 ILIM 引脚功能?

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620717/lm5145-understanding-about-the-ilim-pin-function

器件型号:LM5145

在数据表 P24和 p16中、ILIM 比较器是不同的。 哪一个是正确的? 从 P24可以看到、这种方法是限制峰值电流、而不是谷值电流。

U_ILIM=ILIM×R_ILIM -U_Q2_ON

当电路处于过载状态时、U_Q2_ON 将更高、U_ILIM 将更低。 如果 U_ILIM 低于零、则会发生自动切断与恢复。 因此 ILIM 中的最低点是 ILPEAK×R_ILIM -U_Q2_ON。 那么、它是为了限制峰值电流、我对?Ω、您能给我一些 ILIM 引脚上的波形测试来帮助我了解该引脚的功能吗?

当 OCP 发生时、为什么斜坡电压会高于以前的电压? 我无法 更好地理解下面的波形、您能为我解释一下吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您的问题。 我将看到我是否可以联系该器件的应用工程师

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    LM5145可在低侧 MOSFET 的导通时间内感测电流、从而提供谷值电流限制。 电流限制比较  器的输出仅因其极性而异、该极性在这些图中提供给后续模块。 当低侧 MOSFET (或电流感应电阻器、如果已连接)上的压降超过 ILIM 引脚上连接的电阻器设置的电流限制阈值时、会检测到电流限制状态。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当 LSFET 导通时、电流将从 GND 穿过 RILIM 到电感。 RILIM 上的电压将增加、如上图所示。 我们应该让曲线的最低点高于零、即 IL 的峰值电流。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     

    在低侧 MOSFET 导通间隔结束时(基于高侧 MOSFET 导通之前的时钟脉冲)感测电流。 因此,它是谷值电流感应。

     

    此致、

    Tim