This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570 VBAT_OK_PROG 问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620715/bq25570-bq25570-vbat_ok_prog-issue

器件型号:BQ25570

大家好、

我的客户正在其项目中使用 BQ25570、并在 PP 阶段解决问题、并计划一次性使用 MP。 他们计划设置 VBAT_OK_PROG=2.4V 和 VBAT_OK_HYST=4.67V、但测试完成后、VBAT_OK_PROG 似乎约为4V、这是不正确的、VBAT_OK_HYST =4.67V、这是正确的。 您能不能帮助我们解决这个问题、因为我们迫切需要向 MP 提供支持、非常感谢! 我随附以下原理图供您检查:


下面是数据表中的计算公式:


此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有人可以对这一紧急情况提供支持? 非常感谢!

    此致、

    张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sulyn、
    我认为他们没有理由要有这个问题。 让客户尝试不同的电阻设置、看看是否仍然出现此问题。
    此致、
    Raheem