This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:如何解决 lm5008负载问题?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620998/lm5008-how-to-solve-lm5008-problem-with-loads

器件型号:LM5008

你好!!!

正在处理项目的 IM 使用 lm5008将变量16-60 VDC 转换为12 VDC。 我已根据数据表和1925评估板设计了以下电路。  

无负载时的输出非常好。 但当我在输出时添加电阻器时,电压会下降。 奇怪的是、当电路导通时、当我向其添加负载时、输出与我启动负载电路时的输出不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出端可能没有足够的纹波? 请参阅数据表的第8页。
    www.ti.com/.../lm5008.pdf

    此外、您是否还提供了布局? RCL 引脚上可能会有一些噪声

    谢谢
    -Arief