This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池组(48V)-串联/并联连接

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616835/bq76940-battery-pack-48v---series-parallel-connection

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76PL455A-Q1

您好!

我们正在使用 bq76940 + bq78350 + MSP430开发电池组(48V/50Ah - 15个 LFP 电池)。 此产品将应用于48V -混合太阳能和电信系统以及 ESS (高压电池-集装箱化解决方案)。 因此、它必须能够串联和并联。  

对于这种电池、德州仪器(TI)在隔离、充电/放电开关(额定电压)、保护等方面有哪些指导原则?

为了说明这一点、下面是高电压应用的简化图:

谢谢、

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您首先查看20节串联电池的 TIDA、因为您需要使用外部组件来实现940可堆叠。 除此之外、我们还建议考虑使用 bq76PL455A-I、因为该器件可以本地堆叠。

    www.ti.com/.../TIDA-01093

    谢谢

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel。

    感谢您的回答。

    很抱歉、如果我对我的图纸和解释不清楚、但您提供的解决方案都集中在一个之中。

    我们的电池组(48V/50Ah)必须能够独立、并联和串联运行、以产生任何电压(1000V -串联)和容量(500Ah -并联)。 换句话说、可堆叠电池(串联/并联)。

    例如、我们需要知道的是、电源开关是否必须设计为1000V、即使是48V 电池组也是如此。 这种指南。

    您是否有任何信息或案例示例?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有来自 TI 的任何更新?

    此致。

    Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、

    如果您需要48V 模块化电压、pl455A 是一个不错的选择。

    我将与您保持一致-设计如此灵活的电池组肯定是一项挑战。

    没有全面的指导原则、但一个良好的经验法则是针对您的最坏情况进行设计。 如果您希望电源开关可能切换1kV、则应针对此进行设计。 过工程师总是比欠工程师更好。

    我还认为,这份文件具有相关性: www.ti.com/.../slua776.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David。

    感谢您的回复。

    我们不打算使用 pl455A、因为它的成本和我们已经在使用 bq76940 + bq78350的第二版48V 模块中。 现在的目标是使其模块化、这就是我提出这一要求的原因。

    我们可以在模块中执行 bq76pl455A-Q1已包含的功能/特性、该怎么办?

    我们想检查您是否有过这种电池组的相关经验。
    TI 是否有任何有关 PCB/原理图的咨询?
    此 BMS 是由巴西政府资助的研发项目的一部分、我们预计将在明年年底开始生产。
    到目前为止、我们仅通过查看您的参考指南(确实很好)和 E2E 来开发它。
    但是、我们认为与 TI 的某个人直接联系可以很好地帮助我们解决这一问题。
    我将向您的收件箱发送电子邮件。

    此致、

    Mauro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David 和 Miguel。

    是否有任何信息?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、

    我给你发了一条消息-我们可以进一步讨论。