This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从3V3输入转换为0.3Vout/0.2A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10010, TLV62568, TLV62080, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619910/looking-for-0-3vout-0-2a-converted-from-3v3-input

主题中讨论的其他器件:LM10010TLV62568TLV62080TLV431

尊敬的 E2E:

任何合适的解决方案都可以支持从3.3Vin 转换为0.3Vout / 0.2A、无论采用哪种 LDO 或降压转换器?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我们的 LDO 支持的最低输出电压为0.5V、来自传统的0V GND 基准。 为了使输出电压降低、您必须将 LDO 的 GND 引脚调节到低于系统级 GND、以实现这一目标。

    您可以尝试的另一件事是对 LDO 进行裕量调节、如下所示:
    training.ti.com/voltage-regulator-margining-precision-dacs
    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    我之前已经尝试过这种方法、似乎可以正常工作、但我从未将输出电压降低到如此低的水平。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样的裕量调节技术也可用于直流/直流。 TLV62568DRL 可能是实现此目的的最小 DC/DC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris 和 Mark、
    感谢您的方法。
    如何使用 LM10010 + TLV62568组合来实现0.3V/0.2A?

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM10010看起来像 overkill。 您所需要的只是模拟电压。 这可能来自 MCU、DAC、RC 滤波 PWM 信号(请参阅 www.ti.com/.../slva471.pdf)或电压基准(TLV431-TYPE)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电流是恒定的、则只需使用一个与负载串联的15欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电流是恒定的、Kevin 也是正确的、您可以使用电阻器将电压降至0.2V、只需记住功率耗散即可。 我也同意 Chris 的意见、如果 LM10010只使用一个电压、就会使它变得相当复杂、最好使用另一个电压轨和电阻器。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 和 Kevin、

    负载电流不恒定。

    它的变化范围为0.2A。

    我手头上有一个 TLV62080 EVM 板。

    假设使用 TLV431作为基准电压为1.24V、根据反馈偏差[178k (高侧)和39.2k (低侧)]计算注入电阻器。

    然后、得到基准电压为1.24V 的约37k 注入电阻器。

    但是、我发现0.3V 输出电压将通过负载电流从0.27V 更改为0.35V、并从0.2A 更改为0A。

    它是由最小占空比导致的吗?

    是否有任何开关设备更适合这种情况?

    我想应用该 EVM 板来再次进行测试。

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好添加一个额外的22uF 输出电容器、以最大限度地减少如此低的输出电压下 PFM 中的纹波。

    输出电压是在哪里测量的? 相对于 TLV62080 EVM、TLV431位于何处? 您能否分享您的设置照片?