Other Parts Discussed in Thread: LM10010, TLV62568, TLV62080, TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM10010、 TLV62568、 TLV62080、 TLV431尊敬的 E2E:
任何合适的解决方案都可以支持从3.3Vin 转换为0.3Vout / 0.2A、无论采用哪种 LDO 或降压转换器?
BR、
Jason