This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:选择合适的 Rx 线圈 BQ51021

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620628/bq51021-selecting-a-proper-rx-coil-bq51021

器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他器件:BQ51013B

嗨!

由于上述 IC 的数据表中未提供推荐的 Rx 线圈、我已采用(例如 bq51013b 数据表中提供的线圈)

RX- TDK 22*12*0.87毫米线圈

TX -A5线圈。

当我进行仿真时、效率非常低。 这与线圈的选择有关吗?

请澄清

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hashley、
    数据表建议线圈电感范围。 您是否已完成新 Rx 线圈的调优并相应地更改了 EVM 中的调谐电容器?