This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:需要有关 CISPR 25 3类滤波器设计的帮助

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619866/lmr14050-q1-need-help-on-filter-design-for-cispr-25-class-3

器件型号:LMR14050-Q1

您好!  

我已经介绍了一些文档和 TI 设计、其中输入共模扼流圈、C-L-C 滤波器和铁氧体磁珠通常用于通过直流/直流转换器的 CISPR 25类标准。

我的一位客户计划将 LMR14050-Q1用于具有以下规格的汽车 USB 充电器、并希望通过 CISPR 3类测试。  

电路要求

输入电压= 12V/24V

输出电压= 5V

输出电流= 5A

请在以下问题上提供帮助

1) 1)     饱和电流的值和输入电感的电感值应该是多少?

2) 2) 2)     任何通常用于此要求的铁氧体磁珠器件型号?

3) 3)     输入端是否需要共模扼流圈? 如果是、我应该注意哪些细节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一份应用手册供您参考。  

    www.ti.com/.../snva489c.pdf

    饱和电流 shoul 高于最大输入电流(Iin_max=Vo*IO/Efficiency /Vin_min)、1.5时间计算的 Iin_max 应该足够了。

    2.通常采用磁珠抑制 CLC 无法滤除的高频噪声,需要根据 EMI 测试结果选择磁珠,选择一个在系统噪声较大的频率具有高阻抗的合适磁珠。

    Murata BLM 系列可能是一个选项。

    3.共模扼流圈也很有用。 可以为此保留一个封装、如果不需要、则将其绕过。 Murata PLT5BPH 系列可能是选件。