This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:VIN 压降问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617114/tps65150-vin-drop-issue

器件型号:TPS65150

您好!

      当 VIN 高于 UVLO 时、SW 启动开关、并导致 Vin (VCC3)下降、如下波形所示。 是否可以调整 SW 的时序以解决此问题?  或任何其他改进方法。 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    您可以尝试以下操作:
    1.将 REF 引脚拉至 GND、直至输入电压达到更高的值(我需要在实验中进行检查、但这在理论上应该起作用。)
    2.增加连接到 VIN 的电容器以减少压降。
    3.插入与 DRVN 和 DRVP 串联的串联电阻器(如2.2欧姆)。
    后面的2种解决方案很可能没有太大的帮助。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brigitte

    客户已测试项目2&3。 但 Vin 仍然存在压降问题。 项目1测试怎么样? 或对此问题有任何建议? 谢谢你。

    1.将 REF 引脚拉至 GND、直至输入电压达到更高的值(我需要在实验中进行检查、但这在理论上应该起作用。)
    2.增加连接到 VIN 的电容器以减少压降。
    3.插入与 DRVN 和 DRVP 串联的串联电阻器(如2.2欧姆)。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    实验中的测试表明、不应将 REF 引脚拉至 GND 来延迟启动、而应将 COMP 引脚拉至 GND。 因此、客户可以通过将 COMP 引脚拉至 GND 来延迟 TPS65150的启动。 由于这个引脚是敏感的(它保证了升压转换器的稳定性)、这个下拉应该使用一个低泄漏路径。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    我能否知道哪个值的下拉电阻器更合适? 如果 COMP 引脚下拉、对稳定性有任何影响? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    实验室中的测试是使用一个与晶体管串联的小电阻器(100欧姆)完成的、该晶体管在延迟期间被拉至低电平。 在延迟通过且转换器需要启动后、不应再加载 COMP 引脚(补偿网络除外)、因为这会对稳定性产生很大影响。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilona

           客户更换 PR12 100欧姆。 PC17未更改。 COMP 引脚的稳定性是否适合? 谢谢你。  

    BR
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    这是绝对不允许的。 如果您这样做、转换器稳定性将会发生显著变化。 请将该值恢复为客户以前拥有的33千欧。

    Ilona 描述的电路需要直接连接到 COMP 引脚、而不是上面的电阻器。

    COMP 引脚-晶体管- 100欧姆- GND、用于延迟
    并联
    COMP 引脚-电阻器-电容器- GND、以实现稳定性

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte / Ilona、

    您能否帮助提供草稿原理图、从而改善问题并使其具有 Ilona 测试的良好稳定性? 我们还可以进行测试。 谢谢你。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    正如 Brigitte 提到的、晶体管需要与补偿网络并联、请参见下图。 您必须确保升压转换器稳压后立即关闭晶体管。

    此致。

    Ilona