This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1 3.3V 2MHz 解决方案

Guru**** 2562830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620906/lmr14030-q1-lmr14030-q1-3-3v-2mhz-solution

器件型号:LMR14030-Q1

LMR14030-Q1可在以下条件下使用?

 如果可能、请告诉我建议的电路(尤其是肖特基二极管)。


◆μ V 条件


输入电压:6~16V


输出电压:3.3V


输出电流:最大3.5A


Fsw:2MHz (高于 AM 频带)

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计如下所示。 您也可以通过 TI 网站中的 WEBENCH 自行获取这些内容。