This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22967:关于加电序列

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22967, TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618741/tps22967-about-power-up-sequence

器件型号:TPS22967
主题中讨论的其他器件: TPS22975

您好!

让我来谈谈 TPS22967上电顺序。
客户正在考虑下面描述的 TPS22967上电序列。

【序列】
输入电压(1.8V)
2.开
VBIAS (2.5V)



第三个向 VBIAS 施加电压是否存在问题?
我担心数据表的以下描述。



您能给我一些建议、比如可能的问题吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Yusuke、

    感谢您提供的详细信息、这对您有很大帮助。

    我将开始研究这个问题、我有一个问题:器件启用(序列#2)和 Vbias 达到2.5V (序列#3)之间经过了多少时间?

    最棒的
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick San、

    感谢您的支持。
    延迟时间为1~2ms。
    导通后、偏置将在1~2ms 后上升。

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    这个电源排序顺序的风险是、一旦施加 VBIAS 并且输出出现、器件也许没有一个受控的上升时间。  

    为了正确计时、我们建议在 ON 引脚电压之前应用 VBIAS 和 VIN。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alek-San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。
    客户根据您的建议进行了以下序列。

    【序列】
    VBIAS (2.56~5.12V)
    2.VIN (1.8V)
    3.ON

    e2e.ti.com/.../TPS22967.pdf

    但是、
    客户使用分压器制造 VBIAS。
    因此、VBIAS 的范围从2.56V 到5.12V 不等。
    您能 告诉我更改 VBIAS 的风险吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    感谢您与客户讨论电源定序。 该定序顺序对应用非常好。

    只要 VBIAS 保持在2.5V 至6V 的可接受范围内、它就可以变化。 如果电压降至2.5V 以下、器件将有关闭的风险、而高于6V、器件将有损坏的风险。 如果 VBIAS 在器件导通时发生变化、则客户可能会看到导通电阻轻微波动、但器件将继续工作。 请注意、在2.5V 和5V 的 VBIAS 之间、只有4mΩ μ V 的差异。

    对于未来的项目、我还会推荐 TPS22975。 此引脚对引脚器件具有更好的性能(更低的导通电阻)、并具有热关断保护功能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius