This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24007:充电指示灯和充电完成指示灯

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619022/bq24007-indicator-for-charging-and-indicator-for-charge-complete

器件型号:BQ24007

我正在设计一个8槽电池充电器、找不到我需要的东西。  

我的客户要求并指示充电正在进行、还要求提供第二个充电已完成的指示。  电池组非常小、只有一节电池。  Varta 器件型号:CP 1454 A3

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议查看 BQ2510x 器件。 快速充电和终止电流可使用外部电阻器进行设置、/CHG 引脚指示正在充电或未充电。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件似乎只有一个指示输出。  是的、它将显示电池充电时间、我可以通过 LED 指示用户。  但我的客户希望 LED 指示灯指示充电和充电完成。  

    这些芯片是否有能力做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    可以向/CHG 引脚添加外部电路、以帮助解决此问题、如下所示。 CHG 中的内部 FET 在充电时开启、因此 LED1开启。 充电完成后、内部 FET 关闭、LED1关闭、LED2打开。 PMOS 用于打开 LED2。  

      

    此致、

    Raheem