This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260-Q1:Themal 信息

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624318/tps62260-q1-themal-information

器件型号:TPS62260-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62260

您好!

您能告诉我 RθJA、RθJC (top)、RθJB、ΨJT、ΨJB 和 RθJC (bot)的主题信息吗?

 有有关通用产品的信息、但汽车产品上不存在该信息?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅目录器件以获取完整的热性能表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。

    让我再问一个问题。

     数据表中所示的 RθJA Ω 值因 汽车器件 和通用器件而异。

    ・ TPS6226x-Q1的 RθJA Ω 值  

    ・・ TPS6226x 的 RθJA 值(目录)

    为什么会有这种差异?

    我能否 参阅整个热性能表的目录器件?

    如果 我无法提及、您能告诉我 TPS6226x-Q1的热信息吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个很小的差异、由于器件的功耗较低、导致温升差异非常小。 您的应用中是否存在热问题? 环境温度和输出功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。
    我不知道环境温度和输出功率。
    我将要求客户询问环境温度和输出功率。

    但我们的客户希望了解该设计的主题信息。
    你那有信息吗?
    如果是、您能告诉我吗?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们没有该器件的完整热性能表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    根据数据表的修订版 D、目录产品的 μ RθJA 为76°RθJA C/W、这与 Q1产品的 μ W 是一致的。

    ■TPS62260目录数据表(修订版 D)第3页"功耗额定值"

    因此、我们认为 Q1产品的热性能信息可以参考目录产品的热性能信息。

    没关系吗?

    此致、

    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是我在第一次答复中所指出的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    请告诉我 RθJA 更改的原因。
    器件内部是否发生了变化?

    此致、
    YUto Sakai