This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:TPS65132寄存器组问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619944/tps65132-tps65132-register-set-questions

器件型号:TPS65132

对于 TPS65132、我有一个问题要设置 VPOS 寄存器的位5、为了与其他竞争对手兼容、 客户希望将寄存器0x00的位1设置为位5、这是保留的、我们的数据表建议设置为0。

那么、如果我们将1写入该位5、是否存在任何问题?

由于 bit7~5只能读取、因此如果向该位写入1、那么该位是否仍然保持为0?

 

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Liu59、您好!

    我希望、如果您向该位写入1、它将被忽略、因为它们配置为读取寄存器。 您能否解释一下这与竞争对手有何不同? 如果竞争对手使用6位来配置 VPOS 电压、我预计如果您只切断6T 位、电压将会有所不同?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ilona、竞争对手是 SM5109、他们建议客户为 Bit5设置1、另一个位与我们的器件兼容。
    谢谢。