Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 对于 TPS65132、我有一个问题要设置 VPOS 寄存器的位5、为了与其他竞争对手兼容、 客户希望将寄存器0x00的位1设置为位5、这是保留的、我们的数据表建议设置为0。
那么、如果我们将1写入该位5、是否存在任何问题?
由于 bit7~5只能读取、因此如果向该位写入1、那么该位是否仍然保持为0?
谢谢。