This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:当增加负载110A 时、输出将双导通、然后开启 TPS53667。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616339/tps53667-the-output-will-be-double-turn-on-when-add-load-110a-then-turn-on-tps53667

器件型号:TPS53667

你(们)好,先生

我们设计的 TPS53667采用12Vin 0.85Vout 200A。 但我们发现、当我们"添加负载然后开启 TPS53667"时、输出电压将会双导通。

我们需要将负载降低至100A。 则情况将会改善。 您可以为我们提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我看来、在第一次开启事件后会出现某种故障、然后通过断续模式再次开启。 您可以将 TI Fusion GUI 连接到控制器、并监控发生了什么故障。 您可以从 www.ti.com/.../fusion_digital_power_designer 下载 GUI。 如果这是由 OCP/UVP 引起的、您可能需要调整 OCP 或 OCL 电平。

    您还能检查在开启后可以消耗多少电流吗? 是否需要完整的200A 电流?

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    可能我在这里有一些问题。 因为当我打开文件时、我找不到安装或.exe 文件。